DUG_Water Leakage Sensor_WH-06

Gerätebenachrichtigung einstellen

Mit der Wiser Home App können Sie die Sensorbenachrichtigung aktivieren oder deaktivieren.
  1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
  2. Tippen Sie auf Geräte > Wassersensor > Bei Erkennung eines Lecks benachrichtigen (A), um den Umschalter für die Sensorbenachrichtigung zu aktivieren oder zu deaktivieren.
    VORSCHLAG: Darüber hinaus können Sie den Schalter für die Sensorbenachrichtigung aktivieren oder deaktivieren, indem Sie auf der Registerkarte Kontrolle auf Wassersensor > Geräteeinstellungen > Bei Erkennung eines Lecks benachrichtigen (A) tippen.
    HINWEIS:
    • Der Schalter für die Sensorbenachrichtigung (A) ist standardmäßig AUS.

    • Über die Automatisierung erstellte Benachrichtigungen werden als separate Benachrichtigungen behandelt.

    • Wenn der Sensor Wasser erkennt, sendet er eine Benachrichtigung und löst einen akustischen Alarm aus. Der Alarm ertönt so lange, bis der Sensor aus dem Wasser genommen wird.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?