DUG_Wiser Plug_WH-09

Operaciones de conmutación mediante la aplicación

Puede encender o apagar la toma de forma remota usando la aplicación Wiser Home.

Para encender o apagar la toma con la aplicación:

  1. Vaya a la pestaña Control, toque Todos los dispositivos o en una pestaña de una habitación en la que se encuentre la toma.

  2. Toque (A) para encender/apagar la toma.

SUGERENCIA:

También puede encender o apagar el dispositivo cuando lo añade a sus Favoritos. Para obtener más información sobre Favoritos, consulte el tema Administrar favoritos en la Guía del usuario del sistema correspondiente.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?