DUG_Tomada Wiser_WH-10

Mudar de operação utilizando a aplicação

Pode ligar/desligar a Tomada remotamente através da aplicação Wiser Home.

  1. Aceda ao separador Controlo, toque em Todos os dispositivos ou num separador Divisão, na qual se encontra a Tomada.

  2. Toque em (A) para ligar ou desligar a Tomada.

SUGESTÃO: Também pode ligar/desligar o dispositivo e ajustar o brilho a partir do ecrã Inicial quando o adiciona ao seu Favorito.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?