DUG_Rauchmelder DC_WH-02

Gerät manuell zurücksetzen

Drücken Sie die Setup/Reset-Taste 3 Mal kurz (< 0,5 s) und anschließend einmal lang (>10 s), um das Gerät auf den werkseitigen Standardmodus zurückzusetzen.

WICHTIG: Alle Konfigurationsdaten, Benutzerdaten und Netzwerkdaten werden gelöscht.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?