DUG_Wiser 16A Relais für Temperatursteuerung_WH-06

Über das Gerät

Das Wiser 16A Relais (nachfolgend Relais genannt) dient der Steuerung von elektrischen Heizgeräten oder elektrischen Fußbodenheizungen mit Ein-/Aus-Befehlen oder Fil-Pilote-Befehlen. Fil Pilote ist eine zentrale Steuerleitungsschnittstelle zur Steuerung mehrerer Heizgeräte über ein Relais. Er kann Heizgeräte bis 3000 W steuern.
VORSCHLAG: Verbinden Sie ihn mit einem Wiser Raumthermostat, um elektrische Heizgeräte oder elektrische Fußbodenheizung zu steuern.

Funktionen des Relais:

  • Fernsteuerung der elektrischen Heizung mit der Wiser Home App.

  • Erhöhen Sie die Raumtemperatur mit der mittleren Taste des Wiser Raumthermostats.

Darstellung der Bedienelemente

  1. Set-Taste

  2. LED

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?