DUG_Wiser 16A Relais für Temperatursteuerung_WH-06

Einstellen der Raumtemperatur mithilfe der App

Mit der Wiser Home App können Sie die Raumtemperatur anpassen, einstellen oder erhöhen.

Voraussetzung: Fügen Sie einen Wiser Raumthermostat in dem Raum hinzu, in dem sich das 16A Relais befindet.

Einstellen der Raumtemperatur

Auf dem Steuerung Registerkarte, Abgriff oder im Heizung des betreffenden Raums, um dessen Temperatur einzustellen.

VORSCHLAG: Sie können auch die Raumtemperatur einstellen:
  • Durch Anzapfen des betroffenen Raums am Steuerung und mit dem Schieberegler im Gerätesteuerungsbildschirm die Raumtemperatur einstellen.

  • Wenn Sie sie zu Ihren Favoriten hinzufügen. Weitere Informationen über Favorit, siehe Verwalten des Favoriten Thema im jeweiligen Systemhandbuch.

HINWEIS: Wenn Sie nur ein einziges Gerät im Wiser System haben, ist die Registerkarte Kontrolle nicht sichtbar. Alle Funktionen sind über den Startbildschirm zugänglich.

Erhöhung der Raumtemperatur

Tippen Sie auf dem Gerätesteuerungsbildschirm auf zur Einstellung der Timerzeit.

VORSCHLAG: Sie können die Raumtemperatur mithilfe der Wiser Raumthermostat mittlere Taste.
WICHTIG: Sobald die Boostzeit eingestellt ist, steigt die Solltemperatur automatisch um 2 °C für die eingestellte Boostzeit. Nach Ablauf der Boostzeit kehrt die Solltemperatur zum aktuell geplanten Ereignis oder zur vorherigen Solltemperatur zurück.
HINWEIS: Der Boost kann jederzeit gestoppt werden, indem das angeklickt und ausgeschaltet wird.

WICHTIG: Wenn Sie sowohl Powertag als auch Relais installiert haben, können Sie den Stromfluss und den Energieverbrauch im Energy aus. Weitere Informationen finden Sie unter Energieansicht der einzelnen Geräte.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?