DUG_Wiser Relais 16A pour contrôle de température_WH-07

Au sujet de l’équipement

L’actionneur de chauffage électrique Wiser (ci-après dénommé Relais) est utilisé pour contrôler les radiateurs électriques ou le chauffage électrique par le sol avec des commandes Marche/Arrêt ou de fil pilote. Le fil pilote est une interface à câble de commande unique permettant de contrôler plusieurs radiateurs à partir d’un actionneur. Il peut contrôler des radiateurs jusqu’à 3 000 W.
SUGGESTION: Appariez avec le thermostat d’ambiance Wiser pour contrôler les radiateurs électriques ou le chauffage électrique par le sol.

Caractéristiques du relais :

  • Contrôlez à distance le chauffage électrique à l’aide de l’application Wiser Home.

  • Boostez la température ambiante à l’aide du bouton central Thermostat d’ambiance Wiser.

Schéma des éléments de fonctionnement

  1. Bouton Set

  2. LED

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?