DUG_Boiler Relay_WH-05

Dépannage

Symptôme

Cause possible

Solution

La LED passe à l’orange fixe.

Erreur RF dans le système Wiser. L’actionneur de chaudière ne peut pas communiquer avec le système Wiser.

Vérifiez que la passerelle Wiser est bien sous tension et dans la portée de l’actionneur de chaudière.

La LED passe au rouge fixe.

Erreur d’interface dans le système Wiser. L’actionneur de chaudière ne peut pas communiquer avec la chaudière via l’interface numérique.

Vérifiez que la chaudière est sous tension et que les câbles sont raccordés entre la chaudière et l’actionneur de chaudière.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?