Emparelhamento de um interrutor sem fios de Interruptor duplo com 2 reguladores de intensidade de micro módulos (Pucks)
O modo de emparelhamento ficará ativo durante cerca de um minuto.
-
Prima brevemente o botão de pressão superior direito 5 vezes em sucessão rápida no interrutor sem fios.
O LED de estado pisca a verde.
ATENÇÃOPERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO- Cumpra os regulamentos ao trabalhar em peças sob tensão.
- Acione apenas os botões do dispositivo com equipamento auxiliar isolado que cumpra os requisitos da EN 60900.
O não cumprimento destas instruções pode resultar em morte, lesões graves ou danos no equipamento. -
Siga qualquer uma das opções para emparelhar um Puck :
-
Prima brevemente o botão S/R (setup/reset) 5 vezes em sucessão rápida no Puck com uma chave de fendas.
ou
-
Prima ligeiramente o botão de pressão mecânico 5 vezes numa sequência rápida.
O LED de estado pisca a verde no Puck LED.
NOTA: Se o Micromódulo estiver localizado atrás do botão de pressão mecânico, o LED de estado não está visível.A carga ligada ao Puck pisca durante algumas vezes. O LED de estado deixa de piscar a verde no interruptor sem fios e no relé.
IMPORTANTE: Verifique se o emparelhamento foi bem-sucedido antes de continuar com o canal esquerdo. -
-
Prima brevemente o botão de pressão superior esquerdo 5 vezes em sucessão rápida no interrutor sem fios.
O LED de estado pisca a verde.
-
Repetir o passo 2 no segundo disco.
A luz ligada ao relé pisca algumas vezes. O LED de estado deixa de piscar a verde no interruptor sem fios e no relé.