DUG_Micromódulo_de_potencia_WH-05

Selección del tipo de dispositivo

Con la aplicación Wiser Home puede cambiar el tipo de dispositivo según sus necesidades.
  1. En la pantalla Inicio, toque .
  2. Toque Dispositivos > Electrodomésticos > Calentador de agua.
  3. Toque (A) y seleccione un tipo de dispositivo.
  4. Toque Guardar.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?