DUG_Power_Micromodule_WH-06

Emparejamiento del dispositivo con Wiser Hub

Usando la aplicación Wiser Home, empareje su módulo con el Wiser Hub para acceder y controlar el calentador de agua.
Para emparejar el dispositivo:
  1. En la pantalla de Inicio, pulse .
  2. Pulse Dispositivos > > Electrodomésticos > Micromódulo de potencia.
    SUGERENCIA: También puede navegar pulsando Control > > Electrodomésticos > Micromódulo de potencia.
    NOTA: La siguiente pantalla muestra el proceso de vinculación del dispositivo.
  3. Pulse Escanear código QR y permita que la aplicación Wiser Home acceda a su cámara. A continuación, escanee el código QR ubicado en el dispositivo.
    NOTA: Si no puede encontrar el código QR correcto, pulse No puedo encontrar el código QR correcto para emparejar el dispositivo manualmente y continúe con el paso 4.

    Si el código QR es incorrecto, aparece el mensaje Código QR escaneado incorrecto. Pulse No puedo escanear el código QR y seleccione una de las siguientes opciones:

    • (A): Introduzca la dirección MAC/EUI-64 y el código de instalación y, a continuación, pulse Conectar. La aplicación verificará si la dirección MAC/EUI-64 y el código de instalación son válidos.

    • (B): Pulse esta opción si no puede encontrar la dirección MAC/EUI-64 y el código de instalación.

  4. Pulse Siguiente y siga cualquiera de las opciones para emparejar el módulo en función de su instalación:
    • Realice 3 pulsaciones cortas del botón de Configuración/Reinicio del módulo.
    • Realice 3 pulsaciones cortas del pulsador mecánico.

      El LED parpadea primero en color ámbar.

  5. Espere unos segundos hasta que el LED se ilumine en verde.
    El dispositivo se ha unido.
  6. Pulse Siguiente > y seleccione un tipo de dispositivo:
    • Calentador de agua: Continúe con el paso 6.
    • Personalizado: Puede personalizar el tipo de etiqueta que desee.
      • Seleccione un icono cualquiera (A) y pulse Guardar (B).

  7. Pulse para introducir el nombre del dispositivo.
  8. Pulse Siguiente y asigne el dispositivo a una habitación nueva o existente y pulse Enviar.
    IMPORTANTE: La siguiente pantalla muestra la página Ajustes del dispositivo, donde tiene la opción de configurar los ajustes durante el proceso de emparejamiento o en un momento posterior. Si prefiere configurarlo más tarde, pulse Enviar. Para obtener más información sobre los ajustes del dispositivo, consulte la sección Configuración del dispositivo.
  9. Pulse e introduzca un valor de potencia nominal.
    IMPORTANTE:
    • La potencia máxima consumida por el electrodoméstico controlado por el módulo se conoce como potencia nominal. Es la potencia máxima que el módulo puede gestionar.

    • Por defecto, el valor es 2000 W. La potencia nominal debe estar entre 0 y 3000 W.

    NOTA: El valor de potencia nominal solo se utilizará para las futuras actualizaciones en la aplicación Wiser Home.
  10. Pulse Siguiente y asigne el dispositivo a una habitación nueva o existente.
  11. Pulse Enviar.

    Después de emparejar el dispositivo, aparece una pantalla de éxito con las siguientes opciones:

    • + Añadir nuevo dispositivo: Pulse para continuar emparejando más dispositivos.

    • Empiece a utilizar su dispositivo: Pulse para empezar a utilizar el dispositivo emparejado.

    NOTA: La pantalla de éxito solo aparece si se ha conectado como Propietario de la casa.

    Ahora puede ver el dispositivo recién añadido en la pestaña Control en las pestañas Todo y Habitación.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?