DUG_Micromódulo_de_potencia_WH-05

Cambio de potencia nominal

La potencia nominal es la potencia máxima que puede gestionar este dispositivo. Por defecto, el valor es de 2000 W. Con la aplicación Wiser Home, puede cambiar el valor si es necesario.
Para cambiar el valor de potencia nominal:
  1. En la pantalla Inicio, toque .
  2. Toque Dispositivos > Clima > Micromódulo de potencia > Potencia nominal (A).

  3. Toque Aceptar e introduzca un valor entre 0 y 3000 W.
    Los ajustes se guardarán automáticamente.
    NOTA: El valor de potencia nominal solo se utilizará para las futuras actualizaciones en la aplicación Wiser Home.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?