DUG_Wiser Smart Plug_WH-00

Identifikation af enheden

Ved hjælp af Wiser Home-appen kan du identificere stikket fra andre tilgængelige enheder i rummet.
Sådan identificeres stikket:
  1. Tryk på Hjem-skærmen.
  2. Tryk på Enheder > Intelligent stik > Identificer (A).
    BEMÆRK:
    • Denne funktion får stikkets grønne lysdiode til at blinke, så du kan finde den aktuelle enhed. Det kan tage op til et minut, før stikkets lysdiode starter og blinker.

    • Stikkets lysdiode fortsætter med at blinke, indtil du trykker på OK

      .
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?