DUG_Wiser Smart Plug_WH-00

Identificación del dispositivo

Con la aplicación Wiser Home, puede identificar el enchufe entre otros dispositivos disponibles en la habitación.
Para identificar el enchufe:
  1. En la pantalla de inicio, pulse .
  2. Pulse Dispositivos > Enchufe inalámbrico > Identificar (A).
    NOTA:
    • Esta función hace parpadear el LED verde del enchufe, para que pueda encontrar el dispositivo actual. Puede tardar hasta un minuto en arrancar y hacer parpadear el LED del enchufe.

    • Los LED del enchufe continuarán parpadeando hasta que pulse OK.

      .
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?