DUG_Wiser Smart Plug_WH-00

Gerät zurücksetzen

Sie können das Gerät manuell auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.
  1. Drücken Sie die Betriebstaste 3-mal kurz (< 0,5 s) und dann einmal lang (>10 s).
  2. Nach 10 Sekunden blinkt die LED rot. Lassen Sie dann die Taste los.
    Die LED hört auf zu blinken, sobald das Gerät erfolgreich zurückgesetzt wurde.
  3. Der Plug startet neu und blinkt einige Sekunden lang grün.
    HINWEIS: Nach dem Zurücksetzen erlischt die LED.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?