DUG_Tomada inteligente Wiser_WH-00

Repor o dispositivo

Pode repor manualmente o dispositivo para as predefinições de fábrica.
  1. Prima brevemente o botão de funcionamento três vezes (< 0,5 s) e depois prima prolongadamente o botão de funcionamento uma vez (> 10 s).
  2. Ao fim de 10 segundos, o LED começa a piscar a vermelho, a seguir solte o botão de funcionamento.
    O LED para de piscar após uma reposição bem-sucedida do dispositivo.
  3. A Tomada reinicia e pisca a verde durante alguns segundos.
    NOTA: Após a reposição, o LED apaga-se.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?