DUG_Wiser Smart Plug_WH-00

Reinicio del dispositivo

Puede reiniciar manualmente el dispositivo a los valores por defecto de fábrica.
  1. Realice tres pulsaciones cortas del botón de funcionamiento (<0,5 s) y, a continuación, realice una pulsación larga (>10 s).
  2. Después de 10 s, el LED empieza a parpadear en rojo. En ese momento, suelte el botón de funcionamiento.
    El LED deja de parpadear cuando se reinicia correctamente el dispositivo.
  3. El enchufe se reinicia y parpadea en verde durante unos segundos.
    NOTA: Después del reinicio, el LED se apaga.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?