Installation de la garniture avant
![]() |
---|
Risque d’électrocution, d’explosion
ou d’éclair d’arc
Le fait de ne pas suivre ces instructions entrainera des blessures graves, voire mortelles.
|
Installation d’une garniture standard pour faible intensité
-
Placer le support situé au bas de la garniture avant sur le rebord du boîtier, comme indiqué.
-
Ouvrir la porte de la garniture avant. Aligner les trous de vis dans les renfoncements de la porte de garniture avant avec les trous de vis de la face isolée du tableau de distribution et visser avec les vis autotaraudeuses 10-32 × 19/32 po fournies dans le kit.
REMARQUE: Pour les montages encastrés, lever l’intérieur à la bonne hauteur. Pour plus d’informations, consulter le manuel fourni avec le tableau de distribution.
Installation d’une garniture à charnières pour faible intensité
-
Installer les écrous à ressort sur le rebord du boîtier, dans les trous correspondant aux trous de vis de la garniture avant.
-
Placer le support situé au bas de la garniture avant sur le rebord du boîtier, comme indiqué.
-
Aligner les trous de vis de la garniture avant avec les écrous à ressort sur le rebord du boîtier et visser avec les vis 1/4-20 × 1 po fournies dans le kit.
-
Ouvrir la porte de la garniture avant. Aligner les trous de vis dans les renfoncements de la porte de garniture avant avec les trous de vis de la face isolée du tableau de distribution et visser avec les vis autotaraudeuses 10-32 × 19/32 po fournies dans le kit.
REMARQUE: Pour les montages encastrés, lever l’intérieur à la bonne hauteur. Pour plus d’informations, consulter le manuel fourni avec le tableau de distribution.
Installation d’une garniture standard ou à charnières pour intensité élevée
-
Installer les écrous à ressort sur le rebord du boîtier, dans les trous correspondant aux trous de vis de la garniture avant.
-
Placer le support situé au bas de la garniture avant sur le rebord du boîtier, comme indiqué.
REMARQUE: Garniture standard représentée. Support de garniture à charnières illustré à la Installation d’une garniture à charnières pour faible intensité. -
Aligner les trous de vis de la garniture avant avec les écrous à ressort sur le rebord du boîtier et visser avec les vis autotaraudeuses 1/4-20 × 1 po fournies dans le kit.
REMARQUE: Pour les montages encastrés, lever l’intérieur à la bonne hauteur. Pour plus d’informations, consulter le manuel fourni avec le tableau de distribution.