DOCA0096FR-03

Description

Face avant

La figure suivante montre les commandes et indicateurs d'un disjoncteur 3P à maneton standard. L'emplacement des commandes et des indicateurs peut varier sur d'autres types de disjoncteurs. Pour plus d'informations sur les autres éléments de la face avant, consultez la description générale.

A Code QR

B Caractéristiques et référence du produit

C Maneton pour ouverture, fermeture et réarmement

D Bouton de déclenchement

Identification de l'appareil

La figure suivante montre un exemple de caractéristiques et de référence d'un disjoncteur à maneton standard. Votre disjoncteur peut avoir d'autres valeurs.

A Type de disjoncteur :

- Gamme (ComPact NSXm)

- Calibre du disjoncteur In (160)

- Niveau de performance (H)

B Code du produit

C Ui: tension assignée d'isolement

D Norme de référence CEI/EN

E Uimp tension assignée de tenue aux chocs

F Pouvoirs de coupure CEI/EN, en fonction de la tension de service Ue :

Icu : pouvoir de coupure ultime

Ics : pouvoir de coupure en service

G Plage de réglage des protections.

Le calibre du disjoncteur In correspond à la valeur maximale.

H Couples de serrage des raccordements de puissance

Code QR

Lisez le code QR pour obtenir plus d'informations concernant le disjoncteur sur le site web Schneider Electric. Pour scanner le QR code, utilisez un smartphone équipé d’une caméra et d’un lecteur de QR code.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?