Disjoncteurs différentiels : protections magnéto-thermiques et différentielles
Introduction
Les disjoncteurs différentiels offrent les fonctions de protection suivantes :
-
Protection long retard contre la surcharge avec un seuil de déclenchement réglable Ir et une temporisation non réglable tr.
-
Protection court retard contre les courts-circuits, avec un seuil de déclenchement réglable Isd et une temporisation non réglable tsd.
-
Protection instantanée contre les courts-circuits, avec un seuil de déclenchement Ii fixe.
-
Protection neutre contre la surcharge et les courts-circuits.
-
Protection différentielle contre le courant résiduel de faible intensité, avec un seuil de déclenchement réglable IΔn et une temporisation réglable Δt.
Description du déclencheur
Les commutateurs rotatifs de réglage et les signalisations présents sur la face avant du déclencheur sont accessibles après ouverture des caches de protection.

A Réglage du seuil de déclenchement de la protection long retard (Ir)
B Réglage du seuil de déclenchement de la protection différentielle (IΔn)
C Réglage de la temporisation de la protection différentielle (Δt)
D Plombage du plastron de réglage
E Interrupteur pour isoler l’appareil pendant les tests diélectriques
F Courbe de déclenchement et seuil de déclenchement instantané (Ii)
G Réglage du seuil de déclenchement de la protection court retard (Isd)
H Prise de test
I LED de signalisation
J Réglage de protection neutre (appareil 4P uniquement)
LED de signalisation
Les voyants de signalisation en face avant indiquent l'état de fonctionnement du déclencheur.
|
Voyants de signalisation |
Description |
|---|---|
|
Voyant READY vert : |
Clignote lentement lorsque les fonctions de protection standard du déclencheur électronique sont opérationnelles. |
|
Voyant orange de pré-alarme en cas de surcharge |
Allumé en continu quand I > 90 % Ir. |
|
Voyant rouge d'alarme en cas de surcharge |
Allumé en continu quand I > 105 % Ir |
Réglage de la protection Long retard
Le seuil de déclenchement de la protection long retard Ir est réglé à l'aide d'un commutateur rotatif.
La plage de déclenchement de la protection long retard est comprise entre 1,05 et 1,20 Ir conformément à la normeCEI/EN 60947-2.
|
Calibre In (A) |
Valeurs de préréglage de Ir (A) en fonction du calibre In et de la position du commutateur |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
25 |
10 |
11 |
12 |
14 |
16 |
18 |
20 |
22 |
25 |
|
50 |
20 |
22 |
25 |
28 |
32 |
36 |
40 |
45 |
50 |
|
100 |
40 |
45 |
50 |
56 |
63 |
70 |
80 |
90 |
100 |
|
160 |
63 |
70 |
80 |
90 |
100 |
115 |
130 |
145 |
160 |
La temporisation tr de la protection long retard est non réglable :
Le tableau ci-dessous indique la valeur de la temporisation tr de la protection long retard (en secondes) en fonction du courant de surcharge (en multiple de Ir).
|
à 1,5 Ir |
à 6 Ir |
à 7,2 Ir |
|---|---|---|
|
tr = 200 s |
tr = 8 s |
tr = 5 s |
La plage de précision est de -20%/+0%.
Mémoire thermique
Le déclencheur intègre la fonction mémoire thermique qui assure le refroidissement des conducteurs même après déclenchement : La durée de refroidissement est de 20 minutes avant ou après déclenchement.
Réglage de la protection court retard
Le seuil de déclenchement de la protection court retard Isd est réglé à l'aide d'un commutateur rotatif.
La valeur de réglage est exprimée en multiple de Ir.
|
Étape |
Action |
|---|---|
|
1 |
Réglez la protection long retard d'abord : le réglage du seuil de déclenchement est Ir. |
|
2 |
Tournez le commutateur rotatif Isd jusqu'à la valeur souhaitée. La valeur de Isd est réglable de 1,5 Ir à 10 Ir. |
|
3 |
Isd = réglage de Isd x Ir. |
La plage de précision est de +/-15%.
La temporisation tsd de la protection court retard est non réglable :
-
Temps de non-déclenchement : 20 ms
-
Temps maximum de coupure : 80 ms
Exemple de réglage de la protection court retard
Réglage du seuil de déclenchement de protection court retard Isd sur 500 A sur un disjoncteur différentiel calibré (In) à 160 A (voir le schéma ci-dessous).
Réglage de la protection Instantané
Seuil de déclenchement Ii et temporisation de la protection Instantané est non réglable :
Le tableau suivant indique la valeur de déclenchement Ii (en ampères) et la temporisation (en millisecondes) pour la protection instantanée en fonction du calibre In :
|
Calibre In (A) |
25 |
50 |
100 |
160 |
|---|---|---|---|---|
|
Seuil de déclenchement Ii (A) |
375 |
750 |
1500 |
2000 |
|
Temps de non-déclenchement (ms) |
10 |
10 |
10 |
5 |
La plage de précision du seuil de déclenchement est de +/-15%.
Le temps maximum de coupure est de 50 ms pour I > 1.5 Ii.
Réglage de la protection conducteur neutre (uniquement 4P)
Le commutateur de réglage du neutre permet 2 ou 3 choix pour la valeur du seuil de déclenchement des protections Long retard et Court retard du neutre.
Le tableau suivant indique la valeur du seuil de déclenchement de la protection du neutre Long retard (en multiple de Ir) et de la protection du neutre Court retard (en multiple de Isd) en fonction de la position du commutateur rotatif :
La temporisation des protections Long retard et Court retard du neutre est identique à celle des protections phases.
Fonctionnement du principe de protection différentielle
La protection différentielle est définie dans le temps. Le seuil de protection différentielle IΔn définit le niveau du courant à la terre auquel le disjoncteur se déclenche lorsqu'il atteint la temporisation de protection différentielle Δt.
Réglage de la protection différentielle
La protection différentielle Ι Δn est réglée à l'aide d'un commutateur rotatif.
Le tableau suivant indique la valeur du seuil de déclenchement IΔn pour la protection différentielle en fonction du type défini dans la norme CEI/EN 60947-2, Annexe B :
|
Type de différentiel |
Seuil de déclenchement IΔn |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
A(1) |
30 mA |
100 mA |
300 mA |
500 mA |
1 A |
– |
– |
|
CA(2) |
30 mA |
100 mA |
300 mA |
500 mA |
1 A |
3 A |
5 A |
|
(1) Disjoncteurs différentiels offrant une protection supplémentaire en cas de courant de type alternatif car sensibles aux courants alternatifs et aux courants continus pulsés. Le déclenchement est assuré en cas de courant sinusoïdal, alternatif, ainsi qu'en cas de courant continu pulsé, qu'il soit provoqué soudainement ou qu'il survienne progressivement. (2) Disjoncteurs différentiels sensibles au courant alternatif et convenant à la plupart des applications commerciales et domestiques. Le déclenchement est assuré en cas de courant sinusoïdal, alternatif, qu'il soit provoqué soudainement ou qu'il survienne progressivement. |
|||||||
Réglage de la temporisation de la protection différentielle
La temporisation de la protection différentielle est réglée à l'aide d'un commutateur rotatif.
Lorsque IΔn est réglé sur 30 mA, la temporisation a une valeur fixe de Δt = 0 s (déclenchement instantané).
Lorsque IΔn est réglé au-dessus de 30 mA, la temporisation Δt peut être réglée sur les valeurs suivantes :
-
0 ms
-
60 ms
-
150 ms
-
500 ms
-
1 seconde
Test de la protection différentielle
La protection différentielle peut être testée régulièrement à l'aide du bouton de test (T). L'activation du bouton de test simule le passage d'un courant de fuite dans le tore et déclenche l'appareil.
ATTENTION |
|---|
|
RISQUE DE DÉCLENCHEMENT INTEMPESTIF
Les essais de disjoncteur ne doivent être effectués
que par un électricien qualifié.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.
|
Lors du test de la fonction de protection différentielle, prenez des précautions contre :
-
Opérations perturbatrices
-
Activation d'alarmes appropriées
-
Déclenchement d'actions indésirables
Suivez les étapes ci-dessous pour tester la protection différentielle d'un disjoncteur différentiel (par exemple, avec un maneton).
-
tous les trois mois en l'absence de réglementation locale ;
-
une fois par mois sur les équipements en environnement corrosif, poussiéreux ou exigeant.






ATTENTION