Verrouillage du disjoncteur
Options de verrouillage avec la commande rotative directe
DANGER |
|---|
|
RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU
D'ARC ÉLECTRIQUE
Lorsque le maneton du disjoncteur est verrouillé
en position (O) OFF, utilisez toujours un appareil
de détection de tension à valeur nominale appropriée
pour vous assurer que l'alimentation est coupée avant de
commencer à travailler sur l'équipement.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
La commande rotative directe propose les options de verrouillage suivantes :
-
Bloquer l'ouverture de la porte si elle a été verrouillée lors de l'installation
-
Bloquer la manœuvre de la commande rotative
La commande peut être verrouillée en position O (OFF) ou I (ON).
Aucune installation n'est nécessaire pour verrouiller la commande en position O (OFF).
Pour pouvoir verrouiller la commande rotative en position I (ON), son bloc doit être démonté et sa configuration physique doit être modifiée. En général, cette opération s'effectue lors de l'installation. Pour plus d'informations sur la configuration physique de la commande en vue d'un verrouillage en position I (ON), consultez l'instruction de service appropriée.
Mise en place de cadenas dans la commande
Contournement du verrouillage de porte
DANGER |
|---|
|
RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU ÉCLAIR
D'ARC ÉLECTRIQUE
Seul un personnel qualifié doit effectuer le contournement
du verrouillage de la porte.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
S'il a été activé lors de l'installation, le verrouillage entre la porte et le disjoncteur vous permet de n'ouvrir la porte que lorsque le disjoncteur est ouvert et que la commande rotative est en position O (OFF).
Lorsque la commande rotative est en position I (ON) ou Trip, le verrouillage de porte vous empêche d'ouvrir la porte. Pour ouvrir la porte, vous devez mettre la commande rotative en position O (OFF).
Exceptionnellement, un électricien qualifié peut suivre la procédure ci-dessous pour ouvrir la porte alors que la commande rotative est en position I (ON) ou Trip :
Pour refermer la porte, tournez la vis de verrouillage dans le sens des aiguilles d'une montre de 10 à 15 degrés à l'aide d'un tournevis. Tout en maintenant le tournevis en place, fermez la porte puis relâchez la vis de verrouillage.
DANGER