990-91274H-037

将信号线缆连接至 Easy UPS 3M

注: 将信号线与电源线分开敷设以确保充分隔离。
注: 使用双重隔离的信号线。信号线的额定值必须至少为 600 V。
注: 电池温度信号线的长度为 5m。
  1. 打开标准电池柜的前门。
  2. 断开电池断路器。
  3. 拆下断路器左右两侧保护盖板。

    700 mm 宽标准电池柜

    1000 mm 宽标准电池柜

  4. 在标准电池柜的顶部安装 UPS 随附的温度传感器。
    警告
    小心火灾
    如上所述放置温度传感器,以确保正确的温度测量结果。
    未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

    700 mm 宽标准电池柜

    1000 mm 宽标准电池柜

  5. 将电池温度线缆从标准电池柜底部接入并连接到 UPS 干接点接线端子 BAT_T–1 和 BAT_T–2。
  6. 从电池断路器左侧拆下接线端子盖板。
  7. 拆下电池断路器的盖板,将信号线连接至电池断路器。
    注: 辅助开关的信号线和保险丝连接线均为 SELV,必须与 DC 线缆进行双重隔离。
  8. 将信号线从电池断路器后通过标准电池柜底部穿出并与信号线连接:

    电池断路器背面视图

    1. 将辅助开关信号线从标准电池柜连接至 UPS 中的 J5-1 和 J5-2 上。
    2. 将欠压跳闸线圈信号线从电池断路器连接至 UPS 中的 J6-1 和 J6-4 上。
    3. 使用随附的信号线扎带将信号线固定到线缆扣上。
  9. 重新装回电池断路器的盖板。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.