990-91274H-012

Kits de câbles en option pour solutions alignées

Deux kits de câbles sont disponibles :

  • E3MOPT003 : Kit de câbles qui comprend des câbles d'alimentation et des câbles de signal pour l'installation d'une armoire batterie classique adjacente à l'ASI de 60 à 100 kVA. Ce kit de câbles est destiné à l'armoire batterie classique Easy UPS 3M de 700 mm de large.

  • E3MOPT004 : Kit de câbles qui comprend des câbles d'alimentation et des câbles de signal pour l'installation d'une armoire batterie classique adjacente à l'ASI de 60 à 100 kVA. Ce kit de câbles est destiné à l'armoire batterie classique Easy UPS 3M de 1 000 mm de large.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?