990-91274H-004

Valgfrie kabelsæt til line-up løsninger

Der findes to kabelsæt:

  • E3MOPT003: Kabelsæt med strømkabler og signalkabler til installation af et klassisk batteriskab ved siden af en 60-100 kVA UPS. Dette kabelsæt er til det 700 mm brede klassiske batteriskab til Easy UPS 3M.

  • E3MOPT004: Kabelsæt med strømkabler og signalkabler til installation af et klassisk batteriskab ved siden af en 60-100 kVA UPS. Dette kabelsæt er til det 1000 mm brede klassiske batteriskab til Easy UPS 3M.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.