990-91274F-006

Kits de cables opcionales para soluciones en fila

Hay dos kits de cables disponibles:

  • E3MOPT003: Kit de cables que incluye cables de alimentación y de señalización para la instalación de un armario de baterías clásicas adyacente al SAI de 60–100 kVA. Este kit de cables es para el armario de baterías clásicas Easy UPS 3M Classic de 700 mm de ancho.

  • E3MOPT004: Kit de cables que incluye cables de alimentación y de señalización para la instalación de un armario de baterías clásicas adyacente al SAI de 60–100 kVA. Este kit de cables es para el armario de baterías clásicas Easy UPS 3M Classic de 1000 mm de ancho.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?