990-5996D-028

Процедура установки

Опасно
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВЗРЫВА ИЛИ ВСПЫШКИ ДУГОВОГО РАЗРЯДА
Поместите шкаф батарейного размыкателя максимально близко к батарейному блоку, чтобы ограничить длину незащищенного батарейного кабеля.
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.
  1. Крепеж шкафа батарейного размыкателя на стене.
  2. Подготовка шкафа батарейного размыкателя для подключения кабелей.
  3. Подключение сигнальных кабелей.
  4. Подключение силовых кабелей.
  5. Финальные этапы установки.
Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.