990-5996D-006

Procedimiento de instalación

PELIGRO
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESCARGA DE ARCO ELÉCTRICO
Coloque la caja del disyuntor de batería lo más cercana posible al banco de baterías para limitar la longitud de cable de batería desprotegido.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
  1. Colocar la caja del disyuntor de batería en la pared.
  2. Preparar la caja del disyuntor de batería para el cableado.
  3. Conectar los cables de señalización.
  4. Conexión de los cables de alimentación.
  5. Últimos pasos de la instalación.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.