990-6290C-024

Visão geral do sistema paralelo

A impedância dos caminhos do bypass precisam ser controladas em um sistema de nobreak paralelo. Quando operando em modo bypass, a distribuição paralela de carga é determinada pela impedância total do caminho de bypass, incluindo cabos, mecanismo do interruptor, chave estática e formação de cabos.

UIB Disjuntor de entrada da unidade
SSIB Disjuntor de entrada da chave estática
UOB Disjuntor de saída de unidade
MBB Disjuntor de bypass de manutenção
SIB Disjuntor de isolamento do sistema
BB Disjuntor da bateria
AVISO
Risco de dano ao equipamento
Para assegurar o correto compartilhamento de carga na operação do bypass em um sistema paralelo, aplicam-se as seguintes recomendações.
  • Os cabos de bypass de todos os nobreaks devem ter o mesmo comprimento.
  • Os cabos de saída de todos os nobreaks devem ter o mesmo comprimento.
  • Os cabos de entrada de todos os nobreaks devem ter o mesmo comprimento em um sistema de alimentação única.
  • As recomendações de formação de cabos devem ser seguidas.
  • A reatância do layout de barramento no mecanismo do interruptor de bypass/entrada e saída devem ser os mesmos para todos os nobreaks.
Se as recomendações acima não forem seguidas, o resultado pode ser o compartilhamento desigual da carga no bypass e sobrecarga de nobreaks individuais.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em danos do equipamento.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?