990-6290C-024

Conectar os cabos de energia

PERIGO
risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
Não perfure orifícios com a placa de superior instalada e não perfure orifícios próximo ao nobreak.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
  1. Certifique-se de que todos os disjuntores estão na posição DESLIGADO (aberto).
  2. Remova a placa superior.
  3. Perfure orifícios para cabos de energia na placa de superior.
    PERIGO
    risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
    Certifique-se de que não haja arestas afiadas que possam danificar os cabos.
    O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
  4. Instale a placa superior.
  5. Remova as três placas.
  6. Somente para sistema de alimentação dupla:
    1. Remova as três placas traseiras.

      Vista traseira

    2. Remova os três barramentos de alimentação única.

      Vista traseira

    3. Instale novamente as placas traseiras.
  7. Apenas nos sistemas TNC: Remova o barramento (A) e instale-o no barramento neutro. Remova o barramento jumper (B) e instale-o entre o barramento PE e o barramento neutro.

    Vista lateral direita

  8. Passe os cabos de energia pela parte superior do nobreak e entre os passadores de cabos.
  9. Conecte o cabo de PE ao terminal PE.

    Sistema com alimentação única

    Sistema com alimentação dupla

  10. Conecte os cabos de entrada, cabos de saída, cabos de bypass (para sistemas com alimentação dupla) e os cabos de bateria.
  11. Prenda os cabos aos passadores de cabos.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?