990-6290C-024

Interfaces de comunicação

  1. Slot para botão de partida a frio opcional

  2. Placa de gerenciamento de rede (NMC)

  3. Contatos secos

  4. Contatos auxiliares

  5. Portas de paralelismo

  6. Porta de sincronização do barramento de carga

  7. EPO remoto

  8. RS485

  9. Terminal do sensor de temperatura da bateria*

  10. Terminal do sensor de temperatura ambiente (uso interno)

  11. CAN_R: Resistor de terminação CAN

  12. Porta USB (para serviço)

  13. Porta do display (uso interno)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?