990-6290C-024

Instalação final

  1. Reinstale a tampa de proteção na frente dos terminais non-Class 2/non-SELV.
  2. Reinstale a tampa do fio de sinal.
  3. Reinstale a tampa de proteção.
  4. Reinstale a placa superior.
  5. Reinstale a placa inferior.
  6. Instalar as placas inferiores:
    NOTA: As peças das placas inferiores são entregues com a embalagem do nobreak.
    1. Instale as duas braçadeiras à direta e à esquerda dos pés dianteiros.
    2. Instale a placa inferior traseira.
    3. Instale as placas inferiores laterais.
    4. Instale a placa inferior frontal.
  7. Feche as portas.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?