990-6392E-023

Oversikt over Easy UPS 3S-system med parallelt panel for vedlikeholdsbypass

UIB Enhetsinngangslastbryter
SSIB Inngangslastbryter for statisk svitsj
UOB Enhetsutgangslastbryter
MBB Vedlikeholdsbypasslastbryter i UPS
SIB Systemisolasjonslastbryter
Ext. MBB Ekstern vedlikeholdsbypasslastbryter
MERK: I parallellsystemer med en ekstern vedlikeholdsbypasslastbryter (Ext. MBB) må vedlikeholdsbypasslastbryterne (MBB) i UPSene låses i åpen posisjon med hengelås.

Easy UPS 3S-system med enkel forsyningskilde

Easy UPS 3S-system med to forsyningskilder

Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.