De behuizing met kabelinvoer aan de onderkant met de Galaxy VL UPS in systemen van meer dan 45 kAIC/kA Icw installeren
![]() |
---|
gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
Boor of stans alleen gaten als de wartelplaten zijn verwijderd,
en boor of stans niet te dicht bij de behuizing.
Het niet naleven van deze instructies zal leiden tot de dood of ernstig letsel.
|
Gebruik installatieset 0H-1818 en installatieset 0H-1816 (meegeleverd met de UPS), optionele GVLOPT012-set (apart verkocht en verzonden) en optionele seismische set GVLOPT002 (apart verkocht, indien van toepassing) voor deze procedure.
- Verwijder het linkerzijpaneel van de UPS.
- Verwijder de beugels (A) en (B) en (C) van de behuizing met kabelinvoer aan de onderkant. Installeer de beugels (A) aan de achterzijde van de behuizing met kabelinvoer aan de onderkant. Bewaar de beugel (B) voor bovenverbinding met de UPS. Gooi de beugels (C) weg, maar bewaar de schroeven voor hergebruik.
- Installeer de twee zijplaten (TME38565) uit de optionele set GVLOPT012 aan de rechterkant van de behuizing met kabelinvoer aan de onderkant.
- Schuif de behuizing met kabelinvoer aan de onderkant naar zijn definitieve positie. Lijn uit met de seismische verankering, indien aanwezig. Bij systemen zonder seismische verankering moet de achterste transportbeugel weer aan de achterkant van de behuizing met kabelinvoer aan de onderkant worden gemonteerd en aan de vloer worden bevestigd.
- Draai
de voorste en achterste stelpoten op de behuizing met kabelinvoer
aan de onderkant omlaag met een steeksleutel totdat ze contact maken
met de vloer. De zwenkwieltjes mogen geen contact maken met de vloer.
Gebruik een waterpas om te controleren of de behuizing met kabelinvoer
aan de onderkant recht staat.
LET OP Risico op beschadiging van apparatuurVerplaats de behuizing niet nadat de stelpoten omlaag zijn gedraaid.Het niet naleven van deze instructies kan leiden tot schade aan de apparatuur. - Tref voorbereidingen
voor stroomkabels en signaaldraden:
- Verwijder de middelste voorplaat, de onderste voorplaat en de driehoekige dekplaten van de behuizing met kabelinvoer aan de onderkant.
- Verwijder de wartelplaten voor de signaaldraden en de wartelplaten voor de stroomkabels.
- Verwijder de twee zwenkwieltjes van de wartelplaat voor stroomkabels.
- Boor/stans gaten voor kabels of kabelgeleidingen/kabelgoten in de wartelplaten. Installeer kabelgeleidingen/kabelgoten (niet meegeleverd), indien van toepassing.
- Plaats de wartelplaten terug. Houd de driehoekige dekplaten, de onderste voorplaat en de middelste voorplaat gereed voor de definitieve installatie.
- Schuif de UPS in positie naast de behuizing met kabelinvoer aan de onderkant. Lijn uit met de seismische verankering, indien aanwezig.
- Draai
de voorste en achterste stelpoten op de UPS omlaag met een steeksleutel,
totdat ze contact maken met de vloer. De zwenkwieltjes mogen geen
contact maken met de vloer. Gebruik een waterpas om te controleren
of de UPS rechtstaat.
LET OP Risico op beschadiging van apparatuurVerplaats de behuizing niet nadat de stelpoten omlaag zijn gedraaid.Het niet naleven van deze instructies kan leiden tot schade aan de apparatuur. - Verbind de behuizing met kabelinvoer aan de onderkant en de UPS aan de voorzijde met schroeven zoals afgebeeld en installeer de bovenste beugel (gemarkeerd als (B) op de illustratie). De bovenste beugel is in stap 2 van de bovenkant van de behuizing met kabelinvoer aan de onderkant verwijderd.
- Verwijder de twee speciale schroeven van de koperen busbar in de UPS.
- Installeer twee schroeven uit installatieset 0H-1818 om de koperen busbar weer aan de plank te bevestigen.
- Installeer de twee speciale schroeven voor de achterste verbinding tussen de behuizing met kabelinvoer aan de onderkant en de UPS zoals afgebeeld.
- Leid de signaalkabels door de behuizing met kabelinvoer aan de onderkant en de UPS in. Leg de kabels zoals afgebeeld om de Class 2/SELV-kabels van de non-Class 2/non-SELV-kabels te scheiden. De kabels worden in de kabelgoot in de UPS gescheiden door een verdeler. Volg de installatiehandleiding van de UPS om de signaaldraden te verbinden.
- Leid de ingangskabels, de bypasskabels en de PE-kabels/geleider voor apparatuuraarding (EGC) door de rechterhelft van de behuizing met kabelinvoer aan de onderkant en de UPS in.
- Leid de batterijkabels, de nulleiders en de uitgangskabels door de linkerhelft van de behuizing met kabelinvoer aan de onderkant en de UPS in.
- Maak de stroomkabels vast met de meegeleverde plastic bevestigingssets
uit de installatieset 0H-1816 en optionele set GVLOPT012 in de weergegeven
posities in de behuizing met kabelinvoer aan de onderkant. Pas de
plastic bevestigingssets aan de stroomkabels aan, zodat ze stevig
mogelijk aan elkaar vastzitten. Plaats elke bevestigingsset zoals
beschreven:
- Bevestig twee plastic bevestigingssets in een verticale positie aan de zijkant van de behuizing met kabelinvoer aan de onderkant met bouten en moeren.
- Bevestig acht plastic bevestigingssets in een horizontale positie aan de zijkant van de behuizing met kabelinvoer aan de onderkant met bouten en moeren.
- Plaats twee plastic bevestigingssets op de beugel.
- Plaats twee plastic bevestigingssets tussen de bodem en de laagste zijplaat.
- Volg de installatiehandleiding van de UPS om de stroomkabels te verbinden met de busbars in de UPS.
- Maak de stroomkabels vast met vier plastic bevestigingssets uit de installatieset 0H-1816 en optionele set GVLOPT012 in de weergegeven posities in de UPS. Pas de plastic bevestigingssets aan de stroomkabels aan, zodat ze stevig mogelijk aan elkaar vastzitten. Verbind de twee plastic bevestigingssets gemarkeerd als (A) met een bout en een moer.
- Plaats de driehoekige dekplaten, de onderste voorplaat en de middelste voorplaat terug op de behuizing met kabelinvoer aan de onderkant.
- Voor seismische verankering: Monteer de voorste seismische verankeringsbeugel uit de optionele seismische set GVLOPT002 op de UPS en de behuizing met kabelinvoer aan de onderkant, en bevestig de voorste seismische verankeringsbeugels aan de vloer. Gebruik hardware die geschikt is voor het type vloer; de diameter van het gat in de voorste seismische beugel is ø14 mm. De minimumvereiste is M12-hardware met sterktekwaliteit 8,8.