990-91460C-022

Installatieprocedure voor Galaxy VL UPS met behuizing met kabelinvoer aan de onderkant

OPMERKING: Alle stroomkabels en signaaldraden kunnen door de behuizing met kabelinvoer aan de onderkant worden geleid en in de UPS worden aangesloten.
  1. Installeer de seismische verankering met de Galaxy VL UPS (optie).
  2. Voer een van de volgende handelingen uit:
  3. Volg de installatiehandleiding van de UPS om de stroomkabels en signaaldraden aan te sluiten en de rest van de UPS-installatie te voltooien.
Voor het verplaatsen of buiten gebruik stellen van de behuizing met kabelinvoer aan de onderkant nadat de installatie is voltooid, zie De behuizing met kabelinvoer aan de onderkant buiten gebruik stellen of verplaatsen naar een nieuwe locatie.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.