Installazione dell'armadio con ingresso dal fondo con Galaxy VL UPS nel sistema oltre 45 kAIC/kA Icw
![]() |
---|
pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Non trapanare o praticare fori con le piastre isolanti
montate né in prossimità dell'armadio.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
|
Utilizzare il kit di installazione 0H-1818 e il kit di installazione 0H-1816 (forniti con l'UPS), il kit opzionale GVLOPT012 (venduto e spedito separatamente) e il kit antisismico opzionale GVLOPT002 (venduto separatamente, se applicabile) per questa procedura.
- Rimuovere il pannello laterale sinistro dall'UPS.
- Rimuovere le staffe (A), (B) e (C) dall'armadio con ingresso dal fondo. Installare le staffe (A) sul retro dell'armadio con ingresso dal fondo. Conservare la staffa (B) per l'interconnessione superiore con l'UPS. Eliminare le staffe (C), ma conservare le viti per riutilizzarle.
- Installare le due piastre laterali (TME38565) del kit opzionale GVLOPT012 sul lato destro dell'armadio con ingresso dal fondo.
- Spingere l'armadio con ingresso dal fondo nella posizione finale. Eseguire l'allineamento con l'ancoraggio antisismico, se presente. Per sistemi senza ancoraggio antisismico, reinstallare la staffa di trasporto posteriore sul retro dell'armadio con ingresso dal fondo e montarla sul pavimento.
- Abbassare
i piedini di livellamento anteriori e posteriori sull'armadio con
ingresso sul fondo con una chiave inglese finché non si appoggiano
al pavimento. Le ruote non devono entrare in contatto con il pavimento.
Utilizzare una livella a bolla per verificare la messa in piano dell'armadio
con ingresso dal fondo.
AVVISO Pericolo di danneggiamento dell'apparecchiaturaNon spostare l'armadio dopo aver abbassato i piedini di livellamento.Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature. - Preparare
i cavi di alimentazione e di segnale:
- Rimuovere la piastra anteriore centrale, la piastra anteriore dal fondo e i coperchi triangolari dall'armadio con ingresso dal fondo.
- Rimuovere le piastre isolanti per i cavi di segnale e la piastra isolante per i cavi di alimentazione.
- Rimuovere le due ruote dalla piastra isolante per i cavi di alimentazione.
- Trapanare/praticare fori per i cavi o i condotti/guarnizioni nelle piastre isolanti. Installare condotti/guarnizioni (non forniti), se applicabile.
- Rimontare le piastre isolanti. Rimuovere i coperchi triangolari, la piastra anteriore dal fondo e la piastra anteriore centrale per l'installazione finale.
- Spingere l'UPS in posizione accanto all'armadio con ingresso dal fondo. Eseguire l'allineamento con l'ancoraggio antisismico, se presente.
- Abbassare
i piedini di livellamento anteriori e posteriori sull'UPS con una
chiave inglese finché non si appoggiano al pavimento. Le ruote
non devono entrare in contatto con il pavimento. Utilizzare una livella
a bolla per verificare la messa in piano dell'UPS.
AVVISO Pericolo di danneggiamento dell'apparecchiaturaNon spostare l'armadio dopo aver abbassato i piedini di livellamento.Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature. - Interconnettere l'armadio con ingresso dal fondo e l'UPS nella parte anteriore con le viti come mostrato e installare la staffa superiore (contrassegnata con (B) nell'immagine). La staffa superiore è stata rimossa dalla parte superiore dell'armadio con ingresso dal fondo nel passaggio 2.
- Rimuovere le due viti speciali dalle sbarre in rame dell'UPS.
- Installare due viti del kit di installazione 0H-1818 per fissare nuovamente la sbarra di rame al ripiano.
- Installare le due viti speciali per l'interconnessione posteriore tra l'armadio con ingresso dal fondo e l'UPS come mostrato.
- Fare passare i cavi di segnale attraverso l'armadio con ingresso dal fondo e nell'UPS. Posizionare i cavi di segnale come mostrato in figura per separare i cavi Class 2/SELV dai cavi non-Class 2/non-SELV. Un divisore all'interno del canale cavo nell'UPS separa i cavi. Seguire le istruzioni riportate nel manuale di installazione dell'UPS per collegare i cavi di segnale.
- Fare passare i cavi di ingresso, i cavi di bypass e i cavi PE/conduttore di messa a terra dell'apparecchiatura (EGC) attraverso la metà sinistra dell'armadio con ingresso dal fondo e nell'UPS.
- Fare passare i cavi della batteria, i cavi del neutro e i cavi di uscita attraverso la metà sinistra dell'armadio con ingresso dal fondo e nell'UPS.
- Utilizzare i set di dispositivi di fissaggio in plastica
contenuti nel kit di installazione 0H-1816 e nel kit opzionale GVLOPT012
per fissare i cavi di alimentazione nell'armadio con ingresso dal
fondo, nelle posizioni indicate. Assicurarsi che i set di dispositivi
di fissaggio in plastica siano ben fissati ai cavi di alimentazione.
Posizionare ciascun set di dispositivi di fissaggio in plastica come
descritto:
- Fissare due set di dispositivi di fissaggio in plastica in posizione verticale sul lato dell'armadio con ingresso dal fondo utilizzando i bulloni e i dadi.
- Fissare otto set di dispositivi di fissaggio in plastica in posizione orizzontale sul lato dell'armadio con ingresso dal fondo utilizzando i bulloni e i dadi.
- Posizionare due set di dispositivi di fissaggio in plastica sulla staffa.
- Posizionare due set di dispositivi di fissaggio in plastica tra il fondo e la piastra laterale più bassa.
- Seguire le istruzioni riportate nel manuale di installazione dell'UPS per collegare i cavi di alimentazione alle sbarre nell'UPS.
- Utilizzare i quattro set di dispositivi di fissaggio in plastica contenuti nel kit di installazione 0H-1816 e nel kit opzionale GVLOPT012 per fissare i cavi di alimentazione nell'UPS, nelle posizioni indicate. Assicurarsi che i set di dispositivi di fissaggio in plastica siano ben fissati ai cavi di alimentazione. Fissare insieme i due set di dispositivi di fissaggio in plastica contrassegnati con (A) con un bullone e un dado.
- Reinstallare i coperchi triangolari, la piastra anteriore dal fondo e la piastra anteriore centrale sull'armadio con ingresso dal fondo.
- Per l'ancoraggio antisismico: Installare la staffa di ancoraggio antisismico anteriore del kit antisismico opzionale GVLOPT002 sull'UPS e sull'armadio con ingresso dal fondo e montare le staffe anteriori antisismiche al pavimento. Utilizzare le parti di montaggio appropriate per il tipo di pavimento: il diametro del foro nella staffa di ancoraggio anteriore è di ø14 mm. Il requisito minimo delle parti di montaggio è: grado di resistenza M12 8.8.