990-91460C-022

Installatieprocedure voor Easy UPS 3L met behuizing voor invoer aan de onderkant

OPMERKING: Alle stroomkabels en signaaldraden kunnen door de behuizing met kabelinvoer aan de onderkant worden geleid en in de UPS worden aangesloten.
  1. Installeer de behuizing voor invoer aan de onderkant met de Easy UPS 3L.
  2. Volg de installatiehandleiding van de UPS om de stroomkabels en signaaldraden aan te sluiten en de rest van de UPS-installatie te voltooien.
Voor het verplaatsen of buiten gebruik stellen van de behuizing met kabelinvoer aan de onderkant nadat de installatie is voltooid, zie De behuizing met kabelinvoer aan de onderkant buiten gebruik stellen of verplaatsen naar een nieuwe locatie.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.