990-6399C-006

Conexión de los cables en paralelo en un sistema paralelo

  1. Conecte los cables en paralelo opcionales entre todos los SAI del sistema en paralelo.
    NOTA: Consulte Interfaces de comunicación para obtener información sobre la ubicación de los puertos paralelos.
  2. Verifique la configuración de CAN_R (para la ubicación de CAN_R, consulte Interfaces de comunicación).
    • Para sistemas en paralelo con ≤ 4 SAI en paralelo, la configuración de CAN_R de todos los SAI debe estar en la posición ON.
    • Para sistemas en paralelo con ≥ 5 SAI en paralelo, la configuración de CAN_R de todos los SAI debe estar en la posición OFF.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?