990-6399C-006

Instalación final

  1. Vuelva a colocar la tapa de protección en la parte frontal de los terminales de non-Class 2/non-SELV.

    SAI de 250-300 kVA

    SAI de 400 kVA

  2. Vuelva a colocar las tapas de los cables de señal.
  3. Vuelva a colocar las placas.
  4. Instale las placas de protección.
  5. Cierre la puerta.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?