990-6399C-006

Colocación de los cables de señal

La dimensión de los cables de señal recomendada es de 0,5 a 0,8 mm2.
  1. Quite las tapas de los cables de señal del SAI.

    SAI de 250-300 kVA

    SAI de 400 kVA

  2. Pase los cables de señal de Class 2/SELV por la abertura o las aberturas superiores hasta los terminales de Class 2/SELV como se muestra a continuación.

    SAI de 250-300 kVA

    SAI de 400 kVA

  3. Pase los cables de señal de non-Class 2/non-SELV por la abertura superior de la entrada derecha hasta los terminales de non-Class 2/non-SELV como se muestra a continuación.

    SAI de 250-300 kVA

    SAI de 400 kVA

  4. Sujete los cables de señal con bridas.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?