Raccordement des câbles d'alimentation
![]() |
---|
risque de décharge électrique, d'explosion
ou d'arc électrique
Procédez à une mise hors tension complète
de l'ASI avant de raccorder les câbles de batterie à la
ou aux armoires batteries classiques.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
- Verrouillez/étiquetez le disjoncteur batterie.
- Acheminez le câble PE par le bas de l'armoire batterie classique et raccordez le câble PE.
- Acheminez les câbles CC de l'ASI par le bas de l'armoire batterie classique et raccordez les câbles batterie (N, CC+, CC-). Utilisez des rondelles de blocage (non fournies) lorsque vous raccordez les câbles CC.
- Replacez le cache borne du côté gauche du disjoncteur batterie et retirez le cache borne du côté droit du disjoncteur batterie.
- Pour la solution de batterie classique E3MCBC10D ou
E3MCBC10E :
- Connectez le câble PE entre les deux armoires batteries classiques.
- Raccordez les câbles de batterie (N, Batt+, Batt-) des batteries de la deuxième armoire batterie classique au côté droit du disjoncteur batterie de la première armoire batterie classique.
- Remettez en place les plaques de protection du disjoncteur.
- Interconnectez les batteries sur chaque étagère
dans la ou les armoires batteries classiques et raccordez-les au côté
droit du disjoncteur batterie. Reportez-vous au schéma de raccordement
à l'intérieur de la porte avant.
DANGER
Risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électriqueLes batteries présentent des risques de décharge électrique et de courant de court-circuit élevé. Suivez les précautions ci-dessous lorsque vous les manipulez :- Retirez votre montre, vos bagues et tout autre objet métallique.
- Utilisez des outils dotés d'un manche isolé.
- Portez des lunettes de protection, des gants et des bottes en caoutchouc.
- Ne posez pas d'outils ou d'objets métalliques sur les batteries.
- Déconnectez la source d'alimentation de la batterie avant de raccorder ou de débrancher les bornes de batterie.
- Déterminez si la batterie est raccordée à la masse par inadvertance. Si c'est le cas, retirez la source de la terre. Tout contact avec la batterie mise à la terre peut entraîner une électrocution. Les risques d'électrocution sont réduits si ces mises à la terre sont retirées lors de l'installation et de la maintenance (applicable aux équipements et batteries à distance sans circuit d'alimentation mis à la terre).
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.