990-91274H-006

Conexión de los cables de alimentación

PELIGRO
peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
Realice un apagado completo del SAI antes de conectar los cables de batería a los armarios de baterías clásicas.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
NOTA: Una solución de baterías E3MCBC10D o E3MCBC10E se compone de dos armarios de baterías: uno con un disyuntor de batería y baterías, y otro solo con baterías.
  1. Bloquee o etiquete el disyuntor de batería.
  2. Pase el cable PE por la parte inferior del armario de baterías clásicas y conecte el cable PE.

    Armario de baterías clásicas de 700 mm de ancho

    Armario de baterías clásicas de 1000 mm de ancho

  3. Pase los cables DC del SAI por la parte inferior del armario de baterías clásicas y conecte los cables de batería (N, DC+, DC-). Use arandelas de seguridad (no incluidas) al conectar los cables DC.
  4. Vuelva a colocar la cubierta del terminal del lado izquierdo del disyuntor de batería y retire la cubierta del terminal del lado derecho.
  5. Para la solución de baterías clásicas E3MCBC10D o E3MCBC10E:
    1. Conecte el cable PE entre los dos armarios de baterías clásicas.
    2. Conecte los cables de baterías (N, Batt+, Batt-) de las baterías del segundo armario de baterías clásicas con el lado derecho del disyuntor de batería del primer armario de baterías clásicas.

      Solución de baterías clásicas E3MCBC10D o E3MCBC10E

  6. Vuelva a colocar las placas de protección del disyuntor.

    Armario de baterías clásicas de 700 mm de ancho

    Armario de baterías clásicas de 1000 mm de ancho

  7. Interconecte las baterías de cada estante de los armarios de baterías clásicas y conéctelas con el lado derecho del disyuntor de batería. Consulte el diagrama de conexión en el interior de la puerta frontal.
    PELIGRO
    Peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
    Las baterías pueden presentar riesgos de descarga eléctrica y cortocircuitos de alta intensidad. Al manipular las baterías, se deben tener en cuenta las siguientes precauciones:
    • Quítese cualquier tipo de objeto metálico, como relojes o anillos.
    • Use herramientas con mangos aislantes.
    • Lleve guantes, botas y gafas protectoras.
    • No deje herramientas ni piezas metálicas sobre las baterías.
    • Desconecte el cargador antes de conectar o desconectar los terminales de la batería.
    • Determine si, por descuido, alguna batería se ha conectado a tierra. Si es así, desconéctela. El contacto con cualquier parte de una batería con conexión a tierra puede provocar descargas eléctricas. La posibilidad de tales descargas puede reducirse si se quitan las conexiones a tierra durante la instalación y el mantenimiento (aplicable a equipos y a baterías externas sin un circuito de alimentación con conexión a tierra).
    Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.