990-5996D-005

Montage

GEFAHR
GEFAHR VON STROMSCHLAG, EXPLOSION ODER LICHTBOGENENTLADUNG
Positionieren Sie den Batterieschalter im Wandgehäuse so dicht wie möglich an der Batteriebank, um die Länge des ungeschützten Batteriekabels möglichst kurz zu halten.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.
  1. Montage des Batterieschalters im Wandgehäuse an der Wand.
  2. Vorbereiten des Batterieschalters im Wandgehäuse für Kabel.
  3. Anschließen der Signalkabel.
  4. Anschließen der Leistungskabel.
  5. Abschließende Montageschritte.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?