990-6399B-006

Descripción general de SAI unitario

Sistema con suministro de red simple

Sistema con suministro de red con dos entradas

UIB Disyuntor de entrada de unidad
SSIB Disyuntor de entrada de conmutador estático
UOB Disyuntor de salida de unidad
MBB Disyuntor de derivación de mantenimiento
BB Disyuntor de batería
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?