S990-6399C-017

Panoramica di un UPS singolo

Sistema con singola rete di alimentazione

Sistemi con doppia rete di alimentazione

UIB Interruttore di ingresso unità
SSIB Interruttore ingresso commutatore statico
UOB Interruttore di uscita unità
MBB Sezionatore bypass di manutenzione
BB Interruttore delle batterie
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?