990-5993C-005

Empfang

Externe Inspektion

Inspizieren Sie bei Erhalt der Lieferung das zugeschickte Material auf Anzeichen von Beschädigung oder unsachgemäßer Handhabung. Überprüfen auf Neigungs- und Aufprallschäden. Versuchen Sie nicht, das System zu installieren, falls eine Beschädigung erkennbar ist. Werden Beschädigungen bemerkt, wenden Sie sich an Schneider Electric und reichen Sie innerhalb von 24 Stunden eine Schadensmeldung beim Versandunternehmen ein.

Vergleichen Sie die Komponenten aus der Lieferung mit dem Lieferschein. Melden Sie fehlende Teile unverzüglich sowohl dem Transportunternehmen als auch Schneider Electric.

Überprüfen Sie, ob die beschrifteten Einheiten der Auftragsbestätigung entsprechen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?