990-5993C-005

Anschließen der Kabel zwischen der Easy UPS 3S und dem modularen Batterieschrank

HINWEIS: Verlegen Sie die Signalkabel getrennt von den Leistungskabeln.
  1. Entfernen Sie die Kabelbox von der Rückseite des modularen Batterieschranks.

    Rückansicht des modularen Batterieschranks

  2. Drehen Sie die Kabelbox um und installieren Sie sie.
  3. Entfernen Sie die rechte oder linke Seitenwand.

    Vorderansicht des modularen Batterieschranks

  4. Schließen Sie die mitgelieferten Batteriekabel an der Schiene an:
    • 10–20-kVA-USV: WH100138 (Bat+), WH100139 (N), WH100140 (Bat-), WH100145 (PE)
    • :30–40-kVA-USV WH100141 (Bat+), WH100142 (N), WH100143 (Bat-), WH100146 (PE)

    Rechte Seitenansicht des modularen Batterieschranks

  5. Wenn die Installation mehr als einen modularen Batterieschrank umfasst, schließen Sie die Batteriekabel zwischen den modularen Batterieschränken an.
  6. Installieren Sie den Temperaturfühler E3SOPT003 (sofern verfügbar).

    Rechte Seitenansicht des modularen Batterieschranks

  7. Führen Sie die Kabel des Batterietemperatursensors durch die Kabelbox zur USV. Trennen Sie die Kabel von J2–1 und J2–2 und schließen Sie den Batterietemperatursensor an.
  8. Bringen Sie die Seitenwand wieder an.
  9. Befestigen Sie die Kabel an den Zugentlastungen.

    Rückansicht des modularen Batterieschranks

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?