990-5993C-005

Einsetzen der Batterien in den modularen Batterieschrank in 400-V-Systemen

  1. Entfernen Sie die Platte vor den Batteriefächern.
  2. Halten Sie den Griff und installieren Sie die Batteriemodule von unten nach oben und jeweils eine Reihe auf einmal.
  3. Drücken Sie den Griff jedes Batteriemoduls nach unten und befestigen Sie ihn mit der mitgelieferten Schraube vor dem Batteriemodul.

    Vorderansicht des Batteriemoduls

  4. Entfernen Sie die Schrumpfschläuche von den Stromanschlüssen und verbinden Sie diese mit den Batterien.
  5. Setzen Sie die Platte vor den Batteriefächern wieder ein.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?