990-91315B-012

Retirer les cavaliers de neutres

NOTE: Le cavalier de neutre réalise un raccordement vissé du neutre de sorte qu'il ne soit pas déconnecté lors de l'ouverture des interrupteurs à 4 pôles.
NOTE: Ne retirez les cavaliers de neutres dans les installations Galaxy VS que s'il s'agit d'une exigence locale. La suppression des cavaliers de neutres est une option dans les installations Galaxy VS.
NOTE: Retirez toujours les cavaliers de neutres dans les installations Easy UPS 3M. La suppression des cavaliers de neutres est obligatoire pour les installations Easy UPS 3M.
  1. Retirez les cavaliers de neutres des interrupteurs.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?