990-91315B-012

Raccordement des câbles d'alimentation

  1. Retirez le panneau du jeu de barres PE.
  2. Raccordez les câbles PE au jeu de barres PE.
  3. Réinstallez le panneau sur le jeu de barres PE.
  4. Utilisez l'une des méthodes suivantes :
    • Pour l'alimentation secteur simple : Raccordez les câbles d'entrée à partir de l'alimentation secteur.
    • Pour l'alimentation secteur double : Raccordez les câbles de bypass à partir de l'alimentation secteur.
  5. Utilisez l'une des méthodes suivantes :
    • Pour l'alimentation secteur simple : Raccordez les câbles d'entrée de l'ASI.
    • Pour l'alimentation secteur double : Raccordez les câbles de bypass de l'ASI.
  6. Raccordez les câbles de sortie de l'ASI.
  7. Raccordez les câbles de charge.
  8. Fixez les câbles à l'aide d'attaches (non fournies) aux séparateurs de câble sur la gauche, le dessus et le dessous du coffret bypass de maintenance.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?