990-91315B-017

Rimuovere i ponticelli del neutro

NOTA: Il ponticello del neutro serve per creare una connessione franca al neutro, in modo che quest'ultimo non venga scollegato quando i sezionatori a 4 poli sono aperti.
NOTA: In un impianto Galaxy VS, rimuovere i ponticelli del neutro solo se si tratta di un requisito locale. Per gli impianti Galaxy VS, la rimozione dei ponticelli del neutro è opzionale.
NOTA: Per gli impianti Easy UPS 3M, rimuovere sempre i ponticelli del neutro. La rimozione dei ponticelli del neutro è obbligatoria per gli impianti Easy UPS 3M.
  1. Rimuovere i ponticelli del neutro dai sezionatori.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?